我们今天能为您提供什么帮助?

Video:LC1D410M5C接触器如何安装和接线

问题描述:
LC1D410M5C接触器如何安装和接线

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

本视频主要介绍LC1D410M5C的安装和接线。

LC1D410M5C包含接触器本体、线圈LX9FJ931、整流器DR5TE4U、安装支架LA9D09981和动力端子固定螺丝。

LC1D410M5C是直接固定在安装板上的,底部有2块可移动的铁板, 8固定孔,2组4个固定孔可调。螺钉上下间距180mm,出厂左右间距80mm,可以在66到102mm之间调整  螺钉上下间距120mm,出厂左右间距170mm,可以在156到192mm之间调整。

整流器DR5TE4U有多种安装方式

若现场条件允许可以直接将整流器直接卡在接触器接线部分下方对应的卡槽上;

使用安装支架LA9D09981上的金属架通过M4螺钉固定;

使用安装支架LA9D09981自带的M4螺钉固定;

安装支架LA9D09981卡导轨固定。

从线圈接线图上可以看到,不同的断电方式对接触器的动作时间是有影响的。

从交流侧断开整流器供电,主回路触点分断时间为50ms;

从直流侧直接断开线圈A1 A2 端子供电,主回路触点分断时间为20ms,可以根据实际工况自行设计控制回路。