我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:LC1F800MW接触器如何安装和接线
问题描述:
LC1F800MW接触器如何安装和接线

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

本视频主要介绍LC1F800MW接触器的安装和接线;

LC1F800MW包含接触器本体LC1F800、直流线圈LX4F8MW、整流器DR5TE4U和安装支架LA9D09981;

当接触器控制回路供电电压为交流220v时,需要接整流器;当接触器控制回路供电压为直流220时不接整流器。

LC1F800MW底部有4个固定孔,底部有2个间距可调的固定板,上下孔间距180mm,左右间距默认180mm 可以在100-190mm范围内调整。

整流器DR5TE4U有多种安装方式:

若现场条件允许可以直接将整流器直接卡在接触器接线部分下方对应的卡槽上;

使用安装支架LA9D09981上的金属架通过M4螺钉固定;

使用安装支架LA9D09981自带的M4螺钉固定;

安装支架LA9D09981卡导轨固定。

从线圈接线图上可以看到,当现场控制电压为交流220V时,需要接入整流器,不同的断电方式对接触器的动作时间是有影响的,

从交流侧断开整流器供电,主回路触点分断时间为150~250ms;

从直流侧直接断开线圈A1 A2 端子供电,主回路触点分断时间为40~50ms,可以根据实际工况自行设计控制回路。