我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Harmony Hub如何使用电脑来测试Hub的以太网连接
问题描述:
Harmony Hub如何使用电脑来测试Hub的以太网连接

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

本视频介绍了XB5R系列无线按钮Harmony Hub如何用电脑来测试Hub的以太网连接,适用的固件版本为Version 3.XX;

按下滚轮打开菜单,选中CONF菜单;按下滚轮旋转至ET菜单点击进入;选择ST,再选择IP,查看静态IP;此时HMI将显示此Hub的IP地址,记录下这个IP地址;

设置好IP地址后旋转滚轮至SAVE保存设置;

使用网线将Harmony Hub与电脑的网口连接;

进入Windows 设置页面,点击network&Internet ,点击Ethernet,点击Change adapter options,点击Ethernet,点击change settings of this connection,选中Internet protocol version 4(TCP/IPv4)点击properties,设置固定的IP地址。IP地址前三段和Harmony Hub相同,最后一段跟Harmony Hub不同,子网掩码设置为255.255.255.0。

打开系统命令提示符,在打开的窗口中输入指令ping 192.168.2.150(Harmony Hub IP地址),点击enter。当界面提示packets:sent=4,Received=4,Lost=0 (0% loss)表示Harmony Hub 通讯正常。