我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Harmony Hub如何配对无线按钮和无线限位开关

问题描述:
Harmony Hub如何配对无线按钮和无线限位开关

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

本视频介绍了XB5R系列无线按钮Harmony Hub如何示教配对无线按钮和无线限位开关,适用的固件版本为Version 3.XX;

类型1-无线按钮和限位开关HMI的标签为So;

类型4-无线温湿度传感器HMI标签为CL;

类型5-无线热监测传感器A9XST114,HMI标签为ET;

类型6-通用ZigBee设备或PowerTag无线电能测量模块,HMI标签为SI;’

有2中配对方法:示教配对和输入ID配对;

示教配对方法如下:

按下滚轮打开菜单,选择CONF菜单,HMI显示已连接的设备数量,按下并旋转滚轮选择一个0-59之间的可用通道,按下并旋转滚轮选择SO类型,再选择t进入示教配对,对于类型1SO设备,需要与设备互动三遍,此时设备注册成功,双击滚轮或选择ESC来返回至上层菜单。