我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Harmony Hub如何通过ID来配对设备
问题描述:
Harmony Hub如何通过ID来配对设备

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

本视频介绍了XB5R系列无线按钮Harmony Hub如何通过ID来配对设备,适用的固件版本为Version 3.XX;

类型1-无线按钮和限位开关HMI的标签为So;

类型4-无线温湿度传感器HMI标签为CL;

类型5-无线热监测传感器A9XST114,HMI标签为ET;

类型6-通用ZigBee设备或PowerTag无线电能测量模块,HMI标签为SI;

有2中配对方法:示教配对和输入ID配对;

输入ID配对方法如下:

首先通过按下按钮是LED闪烁三次来重置设备类型4“CL”和设备类型5"Et"设备;

按下滚轮打开菜单,选择CONF菜单,HMI显示已连接的设备数量,

按下并旋转滚轮选择一个0-59之间的可用通道,按下并旋转滚轮选择设备类型,旋转滚轮至"ID"菜单,输入需要配对的设备ID,设备注册成功,

双击滚轮或者旋转ESC返回至上层菜单。