我们今天能为您提供什么帮助?

Video:TeSysD/K系列铁路机车专用接触器介绍

问题描述:
TeSysD/K系列铁路机车专用接触器介绍

所属产品线:
进口TeSys K接触器

解决方法:

TeSys D S207C铁路专用接触器安全可靠,满足防火防烟标准、防震抗冲击标准;配备宽电压线圈;接触器耐高温低温;具有高可靠电气寿命。

TeSys K S207铁路专用接触器防震符合IEC 61373要求,防火防烟符合EN 45545 R22HL3 要求,是TeSys K 系列特殊型号;是主要为对于设备空间有要求的专门为铁路机车量身打造的产品。