我们今天能为您提供什么帮助?

VARIO负荷开关适用于AC-23B类负载类型吗?

问题描述:
VARIO负荷开关适用于AC-23B类负载吗?

所属产品线:
进口Vario 负荷开关

解决方法:

VARIO负荷开关只有适用于AC-23A类负载类型的参数数据,没有适用于AC-23B负载类型的参数数据,负载类型具体定义如下:

AC-23:是指通断电动机负载或其他高电感负载(GB14048中规定:8~10倍额定电流)。AC-23A 是指:需要经常通断操作 ,AC-23B 是指:不需要经常通断操作。