问题描述:
负荷开关本体端子罩VZ8,VZ9,VZ10和附加模块端子壳VZ26,VZ27,VZ28,VZ29用在进线和出线侧需订购几个?所属产品线:
进口Vario 负荷开关解决方法:
负荷开关本体端子罩VZ8,VZ9,VZ10和附加模块端子壳VZ26,VZ27,VZ28,VZ29一个型号只包括一个,如果进线侧和出线侧都需要配时,需要订购2个。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
负荷开关本体端子罩VZ8,VZ9,VZ10和附加模块端子壳VZ26,VZ27,VZ28,VZ29一个型号只包括一个,如果进线侧和出线侧都需要配时,需要订购2个。

是否有帮助?