我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EZD400/630塑壳断路器的拨动手柄延伸杆是什么型号?
问题描述:
EZD400/630塑壳断路器的拨动手柄延伸杆是什么型号?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

EZD400/630塑壳断路器没有单独的拨动手柄延伸杆,可以使用NSX400/630的拨动手柄延伸杆LV432553(一套5个)。