我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]NSX系列断路器上下端子搭接扭力是多少?

问题描述:
NSX系列断路器上下端子搭接扭力是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

1、NSX100m/160m壳架断路器,当搭接电缆≤10mm²时,搭接扭力为5N.m±0.5。当搭接电缆≥16mm²时,搭接扭力为9N.m±0.9(包括Everlink连接器与接线片/母排连接的产品);

2、NSX100壳架断路器,接线片或铜排搭接扭力为10N.m;

3、NSX160-250壳架断路器,接线片或铜排搭接扭力为15N.m;

4、NSX400-630壳架断路器,接线片或铜排搭接扭力为50N.m。