我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
带模拟量输出的Micom P22X模拟量输出类型有几种?
问题描述:
带模拟量输出的Micom P22X模拟量输出类型有几种?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

Micom P22X模拟量输出类型有两种:0-20mA和4-20mA,两种输出类型可以通过屏幕选择(配置步骤如下截图);其没有0-10V模拟电压的输出类型。