我们今天能为您提供什么帮助?

Micom P127使用Easergy Studio软件可以通过哪个端口进行调试设置?

问题描述:
Micom P127使用Easergy Studio软件可以通过哪个端口进行调试设置?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

Micom P127使用Easergy Studio软件可以通过二个端口进行调试设置:

1、RS232前端口;

2、可选的RS485后端口。