我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]P3/P5保护装置功率为什么显示负值?

问题描述:
P3/P5保护装置功率为什么显示负值?

所属产品线:
Easergy P5 继电保护装置

解决方法:

功率和功率因数符号规定如下:

依据IEC标准,通过定义有功功率,有功功率从电源侧流向负载侧,符号为“+”;有功功率从负载侧流向电源侧,符号为“-”。

依据IEEE标准,通过定义无功功率,在电流滞后于电压时(即,在设备为电感性(滞后)时),具有与有功电能和功率相同的符号 “-”;在电流超前于电压时(即,在设备为电容性(超前)时),具有与有功电能和功率相反的符号 +。