ATV340变频器电位计调速和模拟量4-20mA调速切换采用源型接法如何接线?
问题描述:
ATV340变频器电位计调速和模拟量4-20mA调速切换采用源型接法如何接线?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器电位计调速和模拟量4-20mA调速切换采用源型接法接线图如下:

注意:1,ATV340变频器DI端子公共端22kW以下(含22kW)是DISUP,22kW以上是+24V。
2,22kW(含22kW)以下与22kW以上的ATV340,IO端口数量和名称是有差异的。上图仅作为接线设计示意,实际IO端口数量和名称请参考《ATV340安装手册》。
ATV340变频器电位计调速和模拟量4-20mA调速切换设置步骤:设置步骤
是否有帮助?