我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器预设速度功能采用源型接法如何接线?

问题描述:
ATV340变频器预设速度功能采用源型接法如何接线?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器预设速度功能采用源型接法接线图如下:

注意:ATV340变频器DI端子公共端22kW以下(含22kW)是DISUP,22kW以上是+24V。

ATV340变频器预设速度功能操作步骤:操作步骤