FA419354
FA419354
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Control Expert V15软件中TON指令如果正在运行,断电后再上电,TON的ET引脚变量值会清零吗?
问题描述:
Control Expert V15软件中TON指令如果正在运行,断电后再上电,TON的ET引脚变量值会清零吗?
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)
解决方法:
不会清零,会继续保持断电前的值并且继续计时。
首次发布日期:
2021/6/23
修订日期:
2021/6/23
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
EcoStruxure™ 控制专家
探索更多
范围:
EcoStruxure™ 控制专家