我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630,ATV930变频器报STO或者SAFF是什么原因,如何处理?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器报STO或者SAFF是什么原因,如何处理?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

御程系列ATV630、ATV650、ATV930、ATV950报STO/SAFF故障的原因如下:

御程系列的STO端子有2个:STOA和STOB;

当STOA、STOB和24V只断开其中1个时,报SAFF;

当STOA、STOB和24V先后断开,且断开时间间隔大于1秒时,报SAFF;

当STOA、STOB和24V先后断开,且断开时间间隔小于1秒时,报STO。

处理方法如下:

处理方法:

1、检查STOA、STOB与24V是否连接牢固;

2、检查STOA、STOB、24V与COM端是否有24V电压;

3、如果STOA、STOB电压正常,可尝试下恢复出厂设置;如恢复出厂设置仍无效,联系售后处理。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。