[Q&A]ATV630,ATV930变频器自动重启功能如何设置?
问题描述:
ATV630,ATV930变频器如何设置故障自动复位功能?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器自动重启功能即为故障自动复位功能,参数设置方法如下:
参数路径:完整设置→错误/警告处理→故障自动复位:
1.自动故障复位:是(激活自动故障复位功能)
2.故障复位时间:5分钟---无限制,出厂默认5分钟(自动重启功能的最长时间,在此设置时间内变频器自动尝试故障复位,超出故障复位时间,变频器触发故障)
注意:使用故障自动复位功能,必须将[2/3 线控制] tCC设置为2线制控制,并且 将[2线式] tCt 设置为电平。
ATV630,ATV930变频器可通过自动重启动功能复位的故障请参考:
是否有帮助?