[Q&A]ATV630变频器的状态指示灯有什么含义?
问题描述:
ATV630变频器的状态指示灯有什么含义?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV630变频器有状态指示灯,如下图:
| 项目 | LED | 颜色和状态 | 描述 |
| 1 | STATUS | 不亮 | 表示变频器断电 |
| 绿色闪烁 | 表示变频器未运行,等待启动 | ||
| 绿色闪烁 | 表示变频器处于暂停状态(加速、减速等) | ||
| 绿色常亮 | 表示变频器正在运行 | ||
| 2 | Warning/Error | 红色闪烁 | 表示变频器检测到警告 |
| 红色常亮 | 表示变频器检测到错误 | ||
| 3 | ASF | 黄色常亮 | 表示安全功能已激活 |
| 4 | ETH LNK | 不亮 | 表示未创建内嵌以太网链接 |
| 绿色常亮 | 表示以 100 Mbit/s 的速度创建内嵌以太网链接 | ||
| 绿色闪烁 | 表示以 100 Mbit/s 的速度激活内嵌以太网现场总线 | ||
| 黄色常亮 | 表示以 10 Mbit/s 的速度创建内嵌以太网链接 | ||
| 黄色闪烁 | 表示以 10 Mbit/s 的速度激活内嵌以太网现场总线 | ||
| 5 | ETH NS | 不亮 | 设备没有 IP 地址或被断电 |
| 绿色/红色闪烁 | 上电检测 | ||
| 绿色常亮 | 已创建用于控制命令字的连接 | ||
| 绿色闪烁 | 设备具有有效的 IP,但无命令字连接 | ||
| 红色闪烁 | 重复的 IP | ||
| 红色常亮 | 用于控制命令字的已创建连接关闭或超时 | ||
| 6 | COM | 黄色闪烁 | 表示内嵌 Modbus 连续活动 |
| 7-10 | NET1-4 |
| 根据现场总线模块定义 |
是否有帮助?