我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器以N4Z结尾的型号,如何选EMC安装板?
问题描述:
ATV630、ATV930变频器以N4Z结尾的型号,如何选EMC安装板?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV630和ATV930以N4Z结尾的变频器,其EMC安装板选型如下表:

变频器型号 轻载功率 EMC安装板型号
ATV630U07N4Z、ATV630U15N4Z、ATV630U22N4Z、ATV630U30N4Z、ATV630U40N4Z、ATV630U55N4Z 0.75-5.5kW VW3A47801
ATV930U07N4Z、ATV930U15N4Z、ATV930U22N4Z、ATV930U30N4Z、ATV930U40N4Z、ATV930U55N4Z
ATV630U75N4Z、ATV630D11N4Z 7.5-11kW VW3A47802
ATV930U75N4Z、ATV930D11N4Z
ATV630D15N4Z、ATV630D18N4Z、ATV630D22N4Z 15-22kW VW3A47803
ATV930D15N4Z、ATV930D18N4Z、​ATV930D22N4Z
ATV630D30N4Z、ATV630D37N4Z、ATV630D45N4Z 30-45kW VW3A47804
ATV930D30N4Z、ATV930D37N4Z、ATV930D45N4Z
ATV630D55N4Z、ATV630D75N4Z、ATV630D90N4Z 55-90kW VW3A47805
ATV930D55N4Z、ATV930D75N4Z、ATV930D90N4Z