FA419363
FA419363
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV630,ATV930以N4Z结尾的型号,最大功率是多少?
问题描述:
ATV630以N4Z结尾的型号,最大功率是多少?
所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器
解决方法:
ATV630和ATV930以N4Z结尾的型号,最大功率为轻载90KW。
首次发布日期:
2021/6/23
修订日期:
2021/6/23
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV御程系列ATV600
ATV御程系列ATV900
探索更多
范围:
ATV御程系列ATV600
ATV御程系列ATV900