我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340、ATV930变频器制动电阻BRC参数有什么作用?
问题描述:
ATV340、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器制动电阻BRC参数有什么作用?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV340、ATV930变频器制动电阻BRC参数作用是启用制动电阻检查功能:

1、当BRA=No且BRC=YES,变频器会检测电阻器阻值是否正常,如果变频器没有连接制动电阻器,变频器将报BUFO故障。

2、当BRA=No而BRC=No,变频器还是可以通过制动电阻器释放直流母线多余的能量,但不会检测制动电阻器是否断开。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。