[Q&A]ATV12变频器自由停车如何设置,停车类型如何修改?
问题描述:
ATV12变频器自由停车如何设置,停车类型如何修改?所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
如果不清楚ATV12菜单如何进入,请点击右侧查看:ATV12菜单操作方式
设置自由停车有两种方法:
一,修改停车类型为自由停车。
ATV12设置路径:

停车类型默认是斜坡停车,上面是设置停车类型为自由停车的设置步骤,如果需要其他停车方式,可以进入这个参数选择相应的停车方式。
RMP 斜坡停车;FST 快速停车;NST 自由停车。
二,设置自由停车分配功能。假设自由停车分配给LI3(低电平),当LI3端子未激活,变频器自由停车。
ATV12设置路径:

LI3为1时是正常就绪rdy状态,LI3为0时是自由停车nst状态。
是否有帮助?