我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930C16N4C和ATV930C16N4的尺寸是多少?

问题描述:
ATV930C11N4、ATV930C13N4和ATV930C16N4与尾缀带C的的尺寸是多少?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:
ATV930系列110KW、132KW、160KW三款结构尺寸一样,
ATV930C11N4C~ATV930C16N4C的尺寸:高852*宽320*深393mm;
ATV930C11N4~ATV930C16N4的尺寸:高1205*宽320*深393mm,
ATV930C11N4~ATV930C16N4的整体高度比ATV930C11N4C~ATV930C16N4C高353mm。
注意:ATV930***N4带制动单元;ATV930***N4C不带制动单元。