我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930C11N4、ATV930C13N4和ATV930C16N4变频器上电就报内部错误23(InFN)是什么原因?

问题描述:
ATV930C11N4、ATV930C13N4和ATV930C16N4变频器上电就报内部错误23(InFN)是什么原因?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930C11N4、ATV930C13N4和ATV930C16N4变频器报内部错误23可能原因和处理措施如下:

可能原因:ATV930C11N4、ATV930C13N4和ATV930C16N4变频器自带制动单元,但是制动单元出厂是没有安装接线的,变频器里面的控制板和制动单元之间的互联电缆没有接,导致两者通讯中断就会报内部错误23。

处理措施:安装好制动单元后,接好变频器控制板和制动单元之间的互联电缆。具体操作如下图。