我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV12变频器的自动重启动功能如何设置?
问题描述:
ATV12变频器的自动重启动功能如何设置?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器设置自动重启功能,参数路径如下:

1.自动重启动:

2.最大自动重启动时间:时间可以设置为5分钟---无限制时间(Ct代表无限制时间)。

一旦设置时间 tAr 结束,如果没有重启动,程序就会中止,变频器保持锁定状态直到被关闭,然后再次接通。

注意:使用自动重启动功能,必须将[2/3 线控制] tCC设置为[2线制控制]2C,并且 将[2线式] tCt 设置为[电平]LEL。

ATV12变频器可通过自动重启动功能复位的故障请参考:ATV12变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?