问题描述:
ATV930D55N4C和ATV930D75N4C可以另配制动单元附件吗?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930D55N4C和ATV930D75N4C本身不带制动单元,而且没有相关的制动单元附件可选。可以考虑选择ATV930D55N4和ATV930D75N4这两个型号,它们本身自带制动单元。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV930D55N4C和ATV930D75N4C本身不带制动单元,而且没有相关的制动单元附件可选。可以考虑选择ATV930D55N4和ATV930D75N4这两个型号,它们本身自带制动单元。
是否有帮助?