我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS22报OLF断电重新上电后需要注意什么?
问题描述:
ATS22报OLF断电后待电机冷却一段时间,重新上电仍然报故障是什么原因?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

ATS22报OLF后,若断开控制电源CL1,CL2,软启会将电机热状态的当前值保存起来,在下次上电时热状态值会恢复为断电前的值。所以即使冷却了电机,但电机热状态值还是报警时的触发值,不是电机热状态实时值,所以重新上电仍然会报OLF故障。

对于OLF故障,需要在供给CL1,CL2控制电源的情况下冷却电机,待电机冷却下来,电机热状态达到复位阈值后,再给软启故障复位信号或者断开控制电源重新上电。