问题描述:
ATS22和ATS48软起动器能否通过软启动器面板或通讯查看实际的进线电压?所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器解决方法:
1,ATS48不管是通过软起动器面板还是通讯都不能查看实际的进线电压;
2,ATS22不能通过软起动器面板查看实际的进线电压,但可以通过通讯读取实际进线电压,通讯地址是260(十进制)。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1,ATS48不管是通过软起动器面板还是通讯都不能查看实际的进线电压;
2,ATS22不能通过软起动器面板查看实际的进线电压,但可以通过通讯读取实际进线电压,通讯地址是260(十进制)。
是否有帮助?