ATS48内部运行温度达到多少时,会报OHF故障?
问题描述:
ATS48内部运行温度达到多少时,会报OHF故障?所属产品线:
ATS48软起动器解决方法:
ATS48报OHF故障时,内部温度如下:
ATS48D17Q/Y—C32Q/Y,散热器温度大于95℃时,报OHF故障;
ATS48C41Q/Y—M12Q/Y,散热器温度大于105℃时,报OHF故障;
散热器温度大于75℃时,所有型号都会报热警告,热警告可以通过设置R3来判断。具体操作如下:
在IO菜单,将R3设置为tAl,当散热器温度大于75℃时,R3闭合。
是否有帮助?