[Q&A]ATV212变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?
问题描述:
ATV212变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
ATV212变频器可通过自动重启动功能复位的故障有:
| Fd1 | 风阀检测故障1(关闭风阀) | OH2 | 外部过热 |
| OC1 | 加速中过电流 | OL1 | 变频器过载 |
| OC2 | 减速中过电流 | OL2 | 电机过载 |
| OC3 | 恒速中过电流 | OP1 | 加速中过电压 |
| OC1P | 加速过程中短路或检测到的接地故障 | OP2 | 减速中过电压 |
| OC2P | 减速过程中短路或检测到的接地故障 | OP3 | 恒速中过电压 |
| OC3P | 恒速过程中短路或检测到的接地故障 | SOUt | 永磁电机暂停 |
| OH | 变频器过热 |
注:引起故障的原因消失后才能使用自动重起功能复位故障,并且OH,OL2这类故障需要等待一段时间后才可复位。
ATV212变频器自动重启动设置请参考:ATV212变频器如何设置自动重启功能?
是否有帮助?