我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV212变频器的自动重启动功能如何设置?
问题描述:
ATV212变频器的自动重启动功能如何设置?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212默认2线控制电平信号控制启动停机。

通过设置F303参数,来设置故障后自动复位次数。自动复位次数可以设置为1-10之间的值。

自动清除故障会一直尝试达到F303设置的位置,如果无法清除故障,则变频器会停机,需要手动清除故障。

参数设置路径如下:

注意:F303设置为0时,禁用自动重启功能。

ATV212变频器可通过自动重启动功能复位的故障请参考:ATV212变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?