我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器的最大输出频率设置范围和什么参数有关系?

问题描述:
ATV212的变频器最大输出频率设置范围和什么参数有关系?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器的最大输出频率参数“FH”和电机额定频率"uL“有关,“FH”默认最大是"uL“的10倍,所以当"uL“是默认的50Hz时,“FH”最大是200Hz。

当"uL“改为10Hz后,“FH”就只能到100Hz了。