[Q&A]ATV610变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?
问题描述:
ATV610变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器可通过自动重启动功能复位的故障有:
| LFF1 | AI1 4-20mA信号丢失 | SCF4 | IGBT短路 |
| LFF2 | AI2 4-20mA信号丢失 | SCF5 | 电机短路 |
| LFF3 | AI3 4-20mA信号丢失 | PHF | 输入电压缺相 |
| LFF4 | AI4 4-20mA信号丢失 | LCF | 输入接触器故障 |
| LFF5 | AI5 4-20mA信号丢失 | InFb | 内部错误11 |
| obF | 制动过速 | SLF1 | Modbus通讯中断 |
| oHF | 变频器过热 | SLF3 | HMI通讯中断 |
| oLC | 过程过载 | CnF | 现场总线通信中断 |
| oLF | 电机过载 | uLF | 过程欠载故障 |
| oPF1 | 输出缺少1相 | tJF | IGBT过热 |
| oPF2 | 输出缺少3相 | EPF1 | 外部故障 |
| oSF | 输入过电压 | EPF2 | 现场总线错误 |
| PFNF | PID反馈错误 | tH2F | AI2热阈值故障 |
| t2CF | AI2热传感器错误 | tH3F | AI3热阈值故障 |
| t3CF | AI3热传感器错误 | tH4F | AI4热阈值故障 |
| t4CF | AI4热传感器错误 | tH5F | AI5热阈值故障 |
| t5CF | AI5热传感器错误 | StF | 电机失速错误 |
注:引起故障的原因消失后才能使用自动重启功能复位故障,并且oHF,oLF这类故障需要等待一段时间后才可复位。
ATV610变频器自动重启动设置请参考:ATV610变频器如何设置自动重启功能?
是否有帮助?