我们今天能为您提供什么帮助?

Citect SCADA 2018如何导入Control Expert xsy格式的变量?

问题描述:
Citect SCADA 2018如何导入Control Expert xsy格式的变量

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect SCADA 2018导入Control Expert xsy格式的变量,IO 设备中的协议必须选择Modnet,不可以选择Modnet20,Modnet30 等其他驱动协议。

切换到“IO设备”页面,点击“导入标签”,选择IO设备,数据库类型选择Unity  Speed Link(EDT) Static,点击浏览选择xsy变量表并选择PLC系列,点击“验证”以检查设置,然后点击“确定”即可导入变量。