FA419388
FA419388
我们今天能为您提供什么帮助?
轻点系列Type C双USB口插座,能否使用在海拔2000米以上的地区?
问题描述:
轻点系列Type C双USB口插座海拔使用。
所属产品线:
ZENcelo轻点系列
解决方法:
轻点系列Type C双USB口插座,能使用在海拔5000米以下,热带气候条件使用。
首次发布日期:
2021/6/23
修订日期:
2021/6/23
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ZENcelo轻点系列
探索更多
范围:
ZENcelo轻点系列