我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M340系列PLC默认IP地址是多少?

问题描述:
M340带以太网口的PLC默认IP地址是多少?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

只有带以太网口M340系列PLC才有默认IP地址,例如BMXP342020等。

只有将CPU模块背面下方的旋转开关拨到E位置,上方的旋转开关可以处于任意位置,此时PLC的默认IP地址才有效。

PLC的默认IP地址第一段为默认值84,后面三段是由CPU模块本体上的MAC地址的后三组16进制转化为10进制得到。

例如:MAC地址为00:00:54:10:8A:05,那么默认IP地址为84.16.138.5.

默认子网掩码可以设置为255.0.0.0(A类掩码),默认网关地址可以设置与默认IP地址一致。