我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器通过4-20mA模拟量调速,端子启停采用源型接法如何接线?

问题描述:
ATV340变频器通过4-20mA模拟量调速,端子启停采用源型接法如何接线?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器通过4-20mA模拟量调速,DI1端子启停,采用源型接法,接线图如下:

注意:ATV340变频器DI端子公共端22kW以下(含22kW)是DISUP,22kW以上是+24V。以上接线图为2线控制接法,DI1与+24V/DISUP接通启动,断开停止。

ATV340变频器4-20mA给定设置方法点击右侧查看:设置步骤