我们今天能为您提供什么帮助?

当使用M340中的IO扫描从从站读取REAL数时,读取的REAL数值与实际不符,为什么?

问题描述:
M340读取从站REAL数值,与实际不符,是什么原因?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

这可能是由于从设备的字顺序与PLC不同。 M340读入值后,尝试交换字顺序。 如果将值读入%MW0,则REAL变量会占用%MW0和MW1两个字 您可以执行%MW100=MW1;,%MW101=MW0;等操作,然后创建一个数据类型为REAL,地址为%MW100的变量,并查看该数字是否正确显示。