我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TSCESM的交换机,使用WEB登陆时,对JAVA版本有什么要求?
问题描述:
TSCESM的交换机,使用WEB登陆时,对JAVA版本有什么要求?

所属产品线:
工业以太网交换机

解决方法:

TCSESM的交换机使用WEB登陆时,使用JAVA版本推荐为JAVA7或JAVA8,必须注意的时,必须使用32位的java,64位的java无法正常登陆网页。