我们今天能为您提供什么帮助?

ETB EtherNet/IP模块如何恢复出厂设置?

问题描述:
ETB EtherNet/IP模块如何恢复出厂设置

所属产品线:
Modicon IP67 以太网 I/O

解决方法:

需要打开HMI显示屏的盖板,使用小工具点击右上角的小按钮,IP地址加到xxx.xxx.xxx.254后继续点击按钮,直到切换到FACTORY模式,停止片刻,会自动进行初始化。

或者点击左上角的小按钮,IP地址减到xxx.xxx.xxx.1后继续按,直到切换到FACTORY模式,然后自动进行初始化。

初始化完成后HMI显示出厂静态IP:192.168.1.1 。