我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ETB模块单极性电源线和其他电源线有什么区别?
问题描述:
ETB模块单极性电源线和其他电源线的区别

所属产品线:
Modicon IP67 以太网 I/O

解决方法:

ETB模块单极性电源线一端是5针(Modbus TCP/IP模块)或4针(Ethernet/IP)连接器,另一端是飞线,一般用于把电源引入第一个ETB模块。而其他的电源线如ETXPC412M2M4006是两端带连接器的电源线,用于将电源从一个ETB模块引入到另一个ETB模块。