我们今天能为您提供什么帮助?

如何将Momentum CPU串口1的配置从RS485更改为RS232?

问题描述:
Momentum CPU串口1可以设置为RS232吗?

所属产品线:
Modicon Momentum I/O

解决方法:

Momentum CPU模块171 CBU 78090、171 CBU 98090和171 CBU 98091上的串行通道1是RS485端口,它不能配置为RS232。