我们今天能为您提供什么帮助?

如何诊断BMXNOE0100 IO扫描运行状态?

问题描述:
BMXNOE0100调用功能块read_var/write_var时可以诊断通讯状态,IO扫描是否可以诊断通讯状态

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMXNOE0100最多可以配置64条IO扫描。通过4个状态字%IWr.m.c.1-%IWr.m.c.4诊断IO扫描运行状态。

其中r代表BMXNOE0100模块所在的机架号,m代表模块所在的插槽号,c代表模块通道号(BMXNOE0100通道号始终为0)。

%IWr.m.c.1.0-%IWr.m.c.1.15代表IO扫描第1条-16条状态;%IWr.m.c.2.0-%IWr.m.c.2.15代表IO扫描第17条-32条状态;%IWr.m.c.3.0-%IWr.m.c.3.15代表IO扫描第33条-48条状态;%IWr.m.c.4.0-%IWr.m.c.4.15代表IO扫描第49条-64条状态。

如果运行状态位切换到0,则表明对应设备的通讯异常。