我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何启停BMXNOE0100 IO扫描器?
问题描述:
IO扫描配置窗口中无启停IO扫描器的控制字

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMXNOE0100最多可以配置64条IO扫描。通过4个控制字%QWr.m.c.0-%QWr.m.c.3控制IO扫描器的启停。

其中r代表BMXNOE0100模块所在的机架号,m代表模块所在的插槽号,c代表模块通道号(BMXNOE0100通道号始终为0)。

%QWr.m.c.0.0-%QWr.m.c.0.15启停IO扫描第1条-16条;%QWr.m.c.1.0-%QWr.m.c.1.15启停IO扫描第17条-32条;%QWr.m.c.2.0-%QWr.m.c.2.15启停IO扫描第33条-48条;%QWr.m.c.3.0-%QWr.m.c.3.15启停IO扫描第49条-64条。

将设备控制位设为1,可禁用对应的IO扫描器选项。