BMXFCW**1与BMXFCW**3的特点说明及使用区别?
问题描述:
BMXFCW**1与BMXFCW**3电缆 所属产品线:
Modicon M340解决方法:
BMXFCW**1电缆可以安装在BMXDDI3202K、BMXDDO3202K、BMXDDI6402K、BXDDO6402K、BMXDDM3202K 带有40针连接器的I/O离散量模块上,但是BMXFCW**1线缆包含20根线缆,仅16个有效通道,端子排布如下图所示:
目前带有40针连接器的I/O离散量模块通道数是32/64路,所以在需要使用全部通道的情况下,不选用BMXFCW**1线缆。一端带飞线的线缆,推荐使用BMXFCW**3电缆,有三种型号,如下图
另注意:BMXFCW301S和BMXFCW501S是配合BMXART0*14模块使用的。
是否有帮助?