我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXNOC0401作为EtherNet IP从站时,如何提供其EDS文件给主站进行配置?
问题描述:
BMXNOC0401作为EtherNet IP从站时,如何提供其EDS文件给主站进行配置?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

BMXNOC0401的EDS文件在UNITY PRO V13.0的安装目录下,具体路径是:C:\ProgramData\Schneider Electric\Unity Pro Generic EtherNetIP DTM\Device Library,模块名称与EDS文件名称的对应关系可以在DTM浏览器中找到,详见下图: