如何诊断M340模拟量模块BMXART0414或BMXART0814通道断线?
问题描述:
如何诊断M340模拟量模块BMXART0414或BMXART0814通道断线所属产品线:
Modicon M340解决方法:
诊断通道断线,需要先勾选“断线检测”选项:

然后双击PLC总线中的ART模块,打开“I/O对象”菜单,勾选%CH,更新网络,选择通道的系统变量,填写变量名称,建立IODDT变量,:

双击“项目浏览器”-“变量和FB实例”-“IO导出的变量”,CH_ERROR即为断线检测的状态位:

当断线时CH_ERROR为1。
是否有帮助?