我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXNOE0100连接NTP服务器对时,如何判断BMXNOE0100和NTP服务器的连接是否正常?
问题描述:
BMXNOE0100连接NTP服务器对时,如何判断BMXNOE0100和NTP服务器的连接是否正常

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

可以调用功能块R_NTPC,正常获得NTP时钟时,STATUS高字节和低字节均为1,如果无法正常获得时钟,高字节或低字节或二者同时被置位0。

因此,可以使用高字节,低字节的值判断BMXNOE0100与NTP服务器连接是否正常。