我们今天能为您提供什么帮助?

M340中有表示IO健康状态的系统字吗?

问题描述:
M340中有表示IO健康状态的系统字吗?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:
字 %SW160 至 %SW163 分别与机架 0 至 3 关联。其中每个字的位 0 至 15 分别与这些机架的位置 0 至 15 处的模块相对应。如果模块检测到错误,则相应位设置为 0,如果模块运行正常,则设置为 1。
示例: %SW163.5 = 0,机架 3 位置 5 处的模块检测到错误。对于半机架,2 个连续半机架组成一个完整的常规机架,只由一个 %SWi 引用。